This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1642:关于 ADC 缓冲器中断

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1642, MMWAVE-SDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/631805/iwr1642-about-adc-buffer-interrupt

器件型号:IWR1642
Thread 中讨论的其他器件: MMWAVE-SDK

降级器、

我们的客户正在使用 IWR1642、现在他遇到了一些问题。

根据白皮书 SWRU522A、当 DSP 已将已编程的线性调频脉冲数流入 缓冲器时、会产生一个线性调频脉冲可用中断、并将此中断事件 分配给 MSS (主控子系统:Cortex R4F)。Dss (DSP 子系统:DSP C674x)如何获得此中断事件? 是否有事件可以 到达 DSP 的 INTC 的直接路径? 如果直接路径不存在、R4F 是否已将 事件传输到 DSP、"DSP 中断 映射"中的事件索引是什么?

感谢任何人提供的任何信息。

此致、

Ricardo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ricardo、

    当 ADC 在 ADC 缓冲器 Ping 或 Pong 存储器中有要处理的样本时、生成的硬件线性调频脉冲事件会触发1D FFT 线性调频脉冲处理。 硬件事件触发已注册的线性调频脉冲事件中断处理函数 MmwDemo_dsChirpIntHandler、该函数继而将 MMWDEMO_CHIRP_EVT 布置到 MmwDemo_dssDataPathTask。 此任务以乒乓方式启动对 Rx 天线样本的 EDMA 传输、从而使 C674x 处理与从 ADC 缓冲器到 L2存储器的 EDMA 数据传输并行。

    MMWAVE-SDK 中提供的毫米波演示应用文档中提供了数据处理的详细信息。

    $MMWAVE_SDK_01_00_00_05/packages/ti/demo/xwr16xx/MMW/docs/doxygen/html/index.html  

    有关数据处理路径的详细信息、请参阅此文档。

    谢谢、

    Raghu

    ------------------------------------------------------

    如果您的问题得到了解答、请单击此帖子上的"验证答案"按钮。

    ------------------------------------------------------

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Raghu、

    非常感谢您提供答案。 我会告诉客户。

    此致、

    Ricardo