This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1243:每个线性调频脉冲的数据传输

Guru**** 2553950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/631727/awr1243-data-transfer-of-each-chirp

器件型号:AWR1243

您好!  

我有一个关于线性调频脉冲数据传输何时开始的问题。

系统是否等待采集所有线性调频脉冲样本、然后开始传输、或者数据在 ADC 开始时间开始时开始通过数字接口传输?

谢谢、

RJ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、RJ、  

    AWR 器件收集一个线性调频脉冲的 ADC 数据值、然后通过 LVDS 通道进行传输。 换言之、数据传输发生在线性调频脉冲的末尾(即、当 ADC 缓冲区具有编程的采样数时-根据配置文件配置)。

    此致

    Anil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您、Anil 的回答。  

    我假设 CSI-2也是如此、因为缓冲区填充和空结构与接口无关。  

    如果我理解正确、ADC 缓冲器是交替缓冲器。 当先前线性调频脉冲的数据从 ping 缓冲区传输出来时,当前线性调频脉冲的数据会填充 Pong 缓冲区?

    谢谢你。 非常感谢您的帮助。  

    此致、

    RJ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、RJ、  

    您的理解是正确的。  


    此致

    Anil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anil:

    非常感谢。  

    此致、

    RJ