This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642:CFAR 阈值刻度

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/631790/awr1642-cfar-threshold-scale

器件型号:AWR1642

你(们)好

我对 CFAR 阈值的公式感到困惑。 在 SDK 用户指南中、有一个示例、如果使用8个虚拟天线、并且配置文件将 CFAR 阈值标度值设置为5000、这是否意味着以 dB 为单位的阈值标度是5000*6/(256*8)=14.65 dB?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chianan、  

    没错。  

    之所以选择这个奇怪的标度、是因为填充了 CFAR 算法的输入。 在 AWR16XX OOB 演示的处理流程中、在2D FFT 之后、我们计算 虚拟天线之间非相干和的对数(基数2)。 因此公式中的 numVirtual天 线。 对数函数还具有8个小数位、因此为256。  

    此致
    Anil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Anil

    谢谢。