This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1243:50MHz 晶体?

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/632084/awr1243-50-mhz-crystal

器件型号:AWR1243

您好!

数据表声称可以使用50MHz 晶体。 评估板使用40MHz 晶体。 从软件的角度来看、要将其更改为50MHz、我需要做什么? 我在哪里告诉芯片它使用的是50MHz 晶体?

此致、

Fabian Schwartau

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Fabian、

    晶体在内部检测到、无需软件更改。  

    这也回答如下:

    谢谢、

    Raghu

    ------------------------------------------------------

    如果您的问题得到了解答、请单击此帖子上的"验证答案"按钮。

    ------------------------------------------------------