This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] FDC1004EVM:需要有关如何使用 FDC1004计算水位的帮助

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: FDC1004EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/631544/fdc1004evm-help-needed-on-how-to-calculate-water-level-using-fdc1004

器件型号:FDC1004EVM

我们正在评估用于感应水位的 FDC1004EVM。 我们在水位上升时获得了传感器的线性响应、但无法使用电容值计算实际水位。 参考空气电容器 CRE 和参考液体电容器 CRL 的测量值如所示。

CRE = 1.918pF

CRL= 0.688pF

用于计算水位的公式为

级别= HRL x [C (级别)- C (级别0)]/(CRL - CRE)

使用这些值、我得到的水位错误。 根据我对上述公式的理解、CRE 应该比 CRL 小得多、因为在我的播客中、这是相反的。

请求提供有关此方面的一些建议/输入。附件是测试设置的图像、供参考。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Sanket、

    环境参考传感器(CRE)并不总是那么有用、因为其测量可能取决于许多因素(系统设置、环境波动等)。

    您可以将 CRE 替换为 CRL(0),即容器为空时的 CRL 值。 这将为您提供更合理的结果。

    此致、
    Yibo