请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:OPT3002 OPT3002 IC 上的 LED 在开始缺失闪烁之前的闪烁速度有多快?
数据表似乎建议40ms 的集成时间、这对应于最大25Hz 的 LED 闪烁、但这似乎很慢。
是否有类似的光-数字 IC (带 I2C)可以测量1k-15kHz 范围内的闪烁 LED?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.