This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1443:采集演示

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1443, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/631942/awr1443-capture-demo

器件型号:AWR1443
主题中讨论的其他器件: UNIFLASH

你(们)好  

我尝试通过 AWR1443捕获演示

但这是我第一次使用 AWR1443和 CCS、因此我在第一步中失败了。   

 e2e.ti.com/.../mmwave_5F00_sdk_5F00_user_5F00_guide-_2800_1_2900_.pdf 中找到

部分  3.4. 2. xWR14xx 的捕获演示、

步骤2 :用户 UART COM 端口在加电时显示演示 CLI,如下所示。 如果您没有看到此横幅、请点击"enter"、您至少应该看到

请参阅'CaptureDemo:/>'提示符。

在我连接 UART 端口后、它不显示任何内容。 请访问 attachment.e2e.ti.com/.../Capture-Demo.pdf

我是否错过了指南中的步骤? 我如何才能演示它?  

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Wendy、
    您是否已加载 SDK 用户指南第3.3.1节中提到的映像(xwr14xx_capture_MSS.bin)?
    使用此步骤、您需要将映像刷写到 AWR1443 EVM 的串行闪存中、然后将其切换到 SOP-4模式。

    另一种选择是使用 CCS 开发模式。


    请先检查演示模式、如果您遇到任何问题、请告知我们。


    此致、
    Jitendra Gupta
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jitendra

     我已 通过 UniFlash 将映像(xwr14xx_capture_MSS.bin)刷写到 AWR1443。

     断电并移除 SOP2上的跳线以返回功能模式。

     然后加电并按 NRST (SW2)以返回功能模式。

    然后、它在 Tera Term 中不显示任何内容。

    谢谢你