This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1642:获得 ARIB 认证的 IWRBOOST

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1443BOOST, IWR1642BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/631851/iwr1642-iwrboost-for-arib-certification

器件型号:IWR1642
主题中讨论的其他器件:IWR1443BOOST

您好、查姆斯、

我的客户希望使用我们的 EVM 通过 ARIB 测试。

(IWR1642BOOST、iWR1443BOOST)

因此、它们需要天线 TX 和 RX 增益。  

例如、它们需要 天线增益、包括射频输出的微带线路损耗。

请告诉我。

此致、

新吉宇田