This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1443BOOST:液位感应演示的平均功耗?

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1443BOOST, TIDEP-0091, IWR1443

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/631459/iwr1443boost-average-power-of-level-sensing-demo

器件型号:IWR1443BOOST
主题中讨论的其他器件: TIDEP-0091IWR1443

是否有人可以为 Iwr1443boost 和 MSP432的液位感应演示提供"平均功耗"计算? 请使用 TIDER-009参考设计第12页和第13页上的信息。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Feng:

    液位感应演示的设计文档是 TIDEP-0091、您是指这种文档吗?  我在 TI.com 上查看过、但没有看到 TIDer-009参考设计。 TIDEP-0091的第12页和第13页显示了第一版演示的功耗和能耗。  您是否想了解总体能耗?

     Dave

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dave、

    是的、TIDEP-0091就是我所指的、在第13页、它显示总功率246mWs、您是否能够使用2Hz 的帧速率计算平均功率? 我们想看看它是否满足4mA 至20mA HART 要求。

    谢谢、致以诚挚的问候

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Feng、
    我们目前正在研究从 Dave 的编码到电源的版本。 我没有 MSP432的电源编号、我目前正在测量 IWR1443、该器件经过修改、可降低功耗。

    以下是您需要进一步降低电平感应的246mj 功耗的内容。
    a) IWR1443将具有名为 ES3的新版本、其 BSS 固件将存储在 ROM 中、而不是 QSPI 闪存中。 ES3版本也会
    使用40MHz 时钟的 QSPI、而不是 ES2 18MHz 时钟。 这将于2018年推出。

    B) Dave 的代码更改和与雷达固件团队的研究显著降低了所需的功率。 现在、这是以不同于 TIDEP-0091的方式完成的。 有一个引导-校准(工厂)周期或引导-校准/运行时测量周期。 TI EVM 上的当前测试编号为104mj、超过155ms。 它的功耗不一致。

    c)必须仔细修改用于我的测量的 EVM、因为 LED、CAN、XDS110会断电以匹配液位感应应用。
    如果您采用 ES2 IWR1443 EVM 并对其进行修改、我们今天将获得104mj/测量值。

    可能存在功耗更低的电源解决方案、我们尚未对此进行测试。

    这是5V 输入的基本电源表、不包括 MSP432。 当新版本 TIDEP-0091发布时、它将提供详细信息。
    引导
    1.3ms、.11A、5V
    140ms、.125A、5V
    运行时校准/测量
    11ms、.205A、5V
    1.6m、0.4A、5V
    0.9ms、.23A、5V

    此致、
    Joe Quintal
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Joe、您好!
    感谢您提供的信息、您是说引导时间从140ms 减少到了1.3ms 吗? 11ms、1.6ms 和0.9ms 是指什么? 如何修改 ES2以降低功耗? 您是否有 Dave 的新"液位感应演示"代码、以便我们可以测试我们的电路板?

    谢谢、此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Feng、我很快就会准备好更新后的代码、我可以将其提供给您、 但我认为它不会放在 TI.com 上、因为它需要更新毫米波长 SDK 库和 BSS 固件(这些更新将在明天发布的1.0.0 SDK 中提供)。 有很多改进、最大的改进是我们现在单独运行校准并将数据存储到闪存中。 然后测量引导程序从闪存中恢复此数据、并在线性调频脉冲之前运行最小校准。 这一新功能需要添加另一个零欧姆电阻器、或者在您命令从 UART 终端运行校准时按下 SW1按钮。

    Dave