This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 毫米波

Guru**** 2554800 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/630263/mmwave

你(们)好

我有一位客户正在考虑评估这些毫米波产品、以确定其是否适合体育应用、

主要用于测量高尔夫球、网球等的飞行 如果您认为可行、是否想征求您的意见?

正在

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    请查看以下有关可使用毫米波器件的各种应用的帖子
    e2e.ti.com/.../611459
    e2e.ti.com/.../627878
    e2e.ti.com/.../597585


    -Raghu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好, Raghunandan  

    感谢您的参考。

    想要检查 AWR 和 IWR 传感器使用的76–81GHz 频带、这些频带是否在所有地区都被普遍接受、与2.4GHz ISM 频带类似?

    正在

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、再说一次、

    您是一个很好的问题。 在美国境外、答案实际上是肯定的、而在美国、存在一些灰色区域。 我建议查看第47章第15部分: www.ecfr.gov/.../retrieveECFR 下 FCC 的规定

    如果您想进一步讨论您的应用、我们可以再对此进行一些讨论。


    谢谢、
    Akash