This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDC1000-C2000EVM:飞行时间

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: TDC1000-C2000EVM, TDC1000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/629831/tdc1000-c2000evm-time-of-flight

器件型号:TDC1000-C2000EVM
主题中讨论的其他器件: TDC1000

您好!

在我的图中、我看到 TDC AVG 值(微秒)、但看不到 TOF AVG 值是相同的。

2.如何将微秒更改为毫微秒?

3.我的软件没有显示储罐液位选项。 我不知道如何保存和加载新配置。

4.您能指导我测量浓度所需的所有设置。 我的值目前在图表中不会改变。

5.任何用户指南,让我熟悉如何使用此软件。

6.如果我不使用 TI 推荐的压电传感器,并且想使用另一个压电传感器,通常需要哪些规格。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    器件型号:TDC1000-C2000EVM

    您好!

    我在加载配置中看不到任何文件。 如何进行设置以测量浓度和液箱液位。 我不知道软件、需要一些有关保存配置的指导。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    器件型号:TDC1000-C2000EVM

    您好!

    我面临许多问题、如果您能展示测量浓度的分步方法以及所需的配置设置、那会更好。 这将是一个很大的帮助。 另一个问题是、我能否使用 TDC1000-C2000EVM 板同时测量两个容器的浓度?

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    1.是的、"TDC AVG 值"是 C2000内部时间测量测得的总 ToF。

    2.图形屏幕右下角有一个标记为"TDC Y 刻度、单位 ns "的复选框。 选中此框并运行图形

    TDC1000-C2000 EVM GUI 中没有储罐液位选项卡。 要保存配置、请单击 TDC1000选项卡中的"Save config"、要加载以前保存的配置、请单击同一选项卡中的"LOAD CONFIG"。

    本应用手册面向液位传感、但详细介绍了各种寄存器设置、并介绍了它们的功能: www.ti.com/.../snaa270.pdf

    5.这是《TDC1000-C2000用户指南》 :www.ti.com/.../sniu023.pdf

    6.这完全取决于应用程序。 对于液位和浓度感应、首先使用中心频率为1MHz 的传感器。 本应用手册介绍了选择超声波换能器时的注意事项: www.ti.com/.../snaa266a.pdf

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已经加入了您的主题、因为它们涵盖了许多相同的问题。 配置和 GUI 使用的主要问题在我上一篇文章中链接的用户指南中得到了解答。

    在同时测量两个容器的浓度时、答案是肯定的、但不完全正确。 2个传感器可与 TDC1000配合使用、但没有方法同时激励两个传感器。 但是、在两次测量之间的时间非常有限的情况下、它们可以背对背地激发。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Scott、

    我该如何连接两个换能器并根据您的说法激发它们。 可以单独查看两个换能器的图来测量浓度。 我不知道如何连接它们并单独读取浓度读数。 您能告诉我我我是否正在使用 steminc 的1MHz 传感器、我需要做些什么来完成 TDC1000设置选项或任何其他设置选项的配置。 将会大有帮助。

    谢谢你。

    Ravi