This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642BOOST:能否在 Tx1正在运行的中间启动 tx2?

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1642, AWR1243, AWR1443

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/631149/awr1642boost-can-i-start-tx2-in-the-middle-of-time-that-tx1-is-operating

器件型号:AWR1642BOOST
主题中讨论的其他器件:AWR1642AWR1243AWR1443

你好

我想在 Tx1处于其一半工作方式时启动 TX2。 例如、线性调频脉冲长度为20us。 Tx1从0us 开始、Tx2从10us 开始。

根据我对 毫米波芯片的了解、我可以将2个线性调频脉冲分为4个线性调频脉冲、如下所示。 但是、通过这样做、在发送器侧、我需要使用两种不同的线性调频脉冲配置来设置2TX、并同时开始传输。 在接收器侧、我需要将基准信号从一个切换到另一个。 您认为这是可行的吗? 除了这种方法外、我是否可以只为2个线性调频脉冲设置配置并以半线性调频脉冲长度延迟启动 Tx1和 TX2?

谢谢

Xining

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    这个方案看起来很有趣。 同时、我们进一步考虑了如何在器件上执行该方案。
    您能不能告诉您是否看到了这样的线性调频脉冲的优势?

    谢谢、
    Raghu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Raghu

    这是时间交错的 FMCW 波形、允许 Tx1和 TX2同时发送。 在接收器中、将接收到三个拍频。 但是、毫米波芯片的 IF 带宽高达15MHz。 因此可以衰减两个较高的拍频。 这样、与正常的 TD MIMO 相比、PRT 可以降低、最大多普勒速度也可以提高。

    Xining

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Xining。  

    "错时 FMCW"是一个有趣的概念! 感谢您向我们介绍它。  

    遗憾的是、AWR1642 (以及 AWR1443和 AWR1243)内只有一个"频率斜升合成器"、因此 Tx1和 TX2将具有相同的发射频率(因此具有相同的斜升)。  

    但是、可以在两个 AWR1642之间使用延迟的硬件触发器、以实现所需的线性调频脉冲模式。  让我们知道这是否足够。

    此致、

    Anil  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复。