This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642:线性调频脉冲频率精度

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/630338/awr1642-accuracy-of-chirp-frequency

器件型号:AWR1642

您好!

关于 AWR1642、我想知道雷达用作 FMCW 雷达时线性调频脉冲信号的频率精度。

 目的是估算 IF 信号的 FM 调制。 就我看到的数据表而言、它没有显示。  

如果可能、我更喜欢  测量数据、而不是  仿真数据。

谢谢、

卡西

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kassy、

    我们的毫米波传感器具有线性调频脉冲、其精确度低于所需频率的.01%。 该特定频率的值可能会因您的带宽而异。

    我还想向您介绍 AWR1642数据表中的第5.7节射频规格(第30页)。 您需要关注的两个术语是1MHz 偏移时的相位噪声振幅噪声。  

     

    谢谢、

    Akash

     

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akash、

    感谢您的评论。

    我很清楚。

    因此、我想知道 偏移频率低于1MHz 时的相位噪声。

    因为我假设它被 PLL 的环路增益所抵消、我可以将其视为1MHz 偏移时的近似值?

    最棒的

    卡西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kassy、
    您可以参考以下主题了解相位噪声编号: e2e.ti.com/.../2289175

    此致、
    Vivek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vivek、

    我了解访问您的链接。

    非常感谢。

    此致、

    卡西