This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1642:如何获取天线辐射图

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1642BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/630968/iwr1642-how-to-get-the-antenna-radiation-pattern

器件型号:IWR1642

您好!

在 SWRU521数据表中、有一个图用于显示天线模式、我的客户想知道如何使用 HFSS 仿真或在实际测试场景中获得该数字? 我的客户希望知道如何获得真正的天线性能、非常感谢。

Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Andy:

    这是一个好问题、数据实际上是通过仿真获得的。

    目前、为了了解实际的天线性能、订购 IWR1642BOOST 或定制电路板旋转最有意义。 这将是确认天线功能是否符合其预期的唯一方法。


    谢谢、
    Akash
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akash、

    TI 是否曾在实际场景中测试过 EVM 天线模式? 是否有测试实际天线性能的建议?

    我的客户已经使用了 IWR1642BOOST、他们在一个开放式实验中使用 EVM 测试了天线模式、发现最大天线增益不是0度、与 EVM 数据表中显示的模式不同。

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Andy:

    现在正在执行测试、但我现在没有可以为您提供的已发布数据。

    客户的问题将取决于几个方面。 其中一个最大的是频率、在76GHz 时、最大增益应为0度、但这可能会在较高的频率下倾斜。

    您能否提供有关客户正在进行的应用程序或测试的更多信息? 方位角或仰角窗格中的增益图? 如果您不愿意在线发布此信息、请随时向我发送电子邮件!


    谢谢、
    Akash
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Akash、

    明白了、非常感谢、如果需要更多帮助、我将告诉您、我们现在可以关闭该帖子。

    BR、

    Andy