This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642BOOST:awr1642中的原始数据在 DMA 进入 ADC 数据缓冲区之前进行预处理。

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/631210/awr1642boost-raw-data-from-awr1642-is-pre-processed-before-dma-into-adc-data-buffer

器件型号:AWR1642BOOST

您好!

是 处理 obj->ADCdataBuf 中的数据,还是处理原始数据,而不进行任何过滤/窗口操作。

此致、

Maruthi。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Maruthi、
    obj->ADCdataBuf 是未进行任何处理的原始数据。

    如果您需要更多数据、请告知我们 ADCDataBuf。

    谢谢、
    Raghu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Raghu。