This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDC1000:超声波流量计应用中的 ToF 有什么问题?!!

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: TDC1000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/630837/tdc1000-what-wrong-with-tof-in-ultra-sonic-flow-meter-application

器件型号:TDC1000

尊敬的 TI 员工:
我们目前正在开发一个具有超声波流量计的系统。
在开发过程中、我会向您提出两个问题。

1、由于 测量的 ToF 值、因此在很长一段时间内
 下游流和上游流
 与预期相反、我们可以看到 Tup 和 Tun 看起来更远。
 如图1所示、随附。
 这将导致流速下降。 你弄错了
 请提供建议。

 图1. TDN 和 TUP 的 ToF

2.当流速在零点停止时, Tup 和 TDN 也被摇动和重复。
 原因是什么?

谢谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您能否分享一些有关您的设置和这些图的详细信息? 轴的单位是多少? 您能否包含用于生成这些配置的器件配置?

    我对这种设置中的实际情况有一点不确定。 由于上游和下游测量的 ToF 都在下降、因此温度似乎会影响液体中的声速。 上游和下游测量值彼此不同这一事实意味着流速必须增加。 您是否有任何方法可以监控 TDC1000以外的流速、以便您有比较 TDC1000测量值的基线? 从这一点看、流速实际上似乎在增加。

    在第二个图中、您是否显示了 Δ 飞行时间? 再说一次、轴的单位是多少?

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Scott Cummins。
    谢谢、后面。
    当然、数据可以共享。
    随附的是 TOF 文件、如下所示。
    文件的内容由 Tup (上行流)和 TDN (下行流)测量。
    同样、第一个问题的流速是在20m^3/h 的恒定流速下测得的数据
    还有其他测量数据、但测量结果相同。
    尽管我考虑过温度的影响、Tup 或 TDN 也发生了变化。
    变化的温度
    我认为该图必须是并行的。
    此外、TDC1000设定值。

    e2e.ti.com/.../TOF_5F00_value.xlsx

    照片1。 配置#1

    照片#2。 配置#2

    感谢您的关注!!