This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMT01:传感器行为高于150度

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: LMT01

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/630294/lmt01-sensor-behavior-above-150-degree

器件型号:LMT01

您好!

您能否详细介绍 一下 LMT01在150度以上的行为、我们注意到传感器可以在短时间内承受170度。 短持续时间意味着需要多长时间?

如果我获得上述信息、我将不胜感激。

谢谢、此致

Vignesh.K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vignesh:
    我们无法保证任何超出数据表中指定限制的性能或稳健行为。

    如果您有其他问题、请告知我们。

    此致、

    何塞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jose Arteaga、

    感谢您的回复。

    我们不知道测量温度超过150度、唯一的问题是传感器是否能够承受该温度、如果可以、则需要多长时间?此外、这也只是预期之后的行为。

    谢谢、此致

    Vignesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vignesh、

    让我拥有您的电子邮件地址、以便向您发送私人邮件进行跟进。

    谢谢。

    何塞  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jose Arteaga、

    请检查我的以下邮件 ID:vignesh.k@in.bosch.com。

    谢谢、此致

    Vignesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Vignesh:

    由于我们已离线连接、我将关闭此线程。 请随时再次打开新主题。

    Aaron