This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM35:采用单电源的 LM35负温度感应

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: LM35, TL431, LMV431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/629990/lm35-lm35-negative-temperature-sensing-with-single-supply

器件型号:LM35
Thread 中讨论的其他器件: TL431LMV431

大家好、

是否可以使用仅由单个 VS 电源供电的 LM35实现负温度感测? 我在数据表中看到了图18、该电路是否支持全范围温度感应? 如果是、输出电压是否仍然= 0±10mV/°C?

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wei-Hoa、

    请查看此帖子:

    e2e.ti.com/.../2155043 用户:230186#2155043

    VOUT (相对于电源 GND 的"+"节点)= 2*Vd+10mV/oC、其中 Vd 是二极管的正向电压。
    二极管是一种产生电压基准的廉价方法、但它在整个温度范围内不是一个稳定的基准。

    开尔文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、开尔文、

    明白了、谢谢您的回答。 这真的很有帮助。

    Wei-Hao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、开尔文、

    另一个后续问题是、正如您提到过的、二极管 VF 在较大的温度范围内不是稳定的电压基准、是否可以使用 TL431等精密电压基准到 LM35的 GND 引脚来为负温度创建余量?

    您能否使用精密电压基准器件提供任何参考电路?

    非常感谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Wei-Hao、

    查看 TL431、在25C 至-40C 或125C 的温度范围内、Vref 随温度变化的变化可高达30mV。

    LM35的增益为10mV/C  因此、您会看到  Vref 温度变化导致的最小误差为3C。  

    请尝试在 TI.com 上搜索电压基准示例。  这些器件的应用部分提供了大量示例。  您实际上是在使用电压源为 LM35创建虚拟接地。

    您需要找到具有您愿意接受的温度系数的电压基准。  成本随性能的增加而增加、因此您必须决定在何处画线。

    也许可以将 LMV431视为起点、并进行与 TL431相同的分析。

    开尔文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白了、非常感谢!

    此致、

    Wei-Hao