This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4490SPO2EVM:最低采样率

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE4490

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/630833/afe4490spo2evm-lowest-sampling-rate

器件型号:AFE4490SPO2EVM
主题中讨论的其他器件:AFE4490

我想以非常低的数据速率- 25SPS 仅对一个 LED 进行采样。 我能够修改一个 LED 的时序控制、并使用 GUI 将所有计时设置为0 -这是推荐的方法吗? 我还将其电流设置为0。 如何实现更低的采样率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    AFE4490支持的最低数据速率为62.5SPS。
    有关更多详细信息、请参阅第7.5节"电气特性"(第10页)。

    此致、
    Prabin。