This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] FDC2214:如何增大动态范围

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/630982/fdc2214-how-to-increase-dynamic-range

器件型号:FDC2214

尊敬的技术支持团队:

您能否分享使用同一传感器增加动态范围的方法?

这意味着传感器尺寸不会改变并提高灵敏度。

用于寄存器设置、传感器频率等。

目标应用是接近传感。  

此致、

TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 TTD、

    在不改变传感器结构的情况下、您可以执行以下几项操作来提高动态范围:
    1) 1)使用较高的 RCOUNT 值和最大基准频率
    2) 2)确保传感器振幅约为1.4Vp -在探针尖端和 INAx 引脚之间使用一个1k 电阻器来隔离探针的寄生电容、以执行此测量。
    3) 3)减小固定的传感器电容值-确保不超过 FDC 的最大10MHz Fsensor。
    4) 4)如果您的传感器连接到 INAx 引脚、请考虑将固定传感器电容器移动到 INBx 和接地之间。

    此致、

    Christo