This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1443BOOST:swra549中用于室内和室外的角反射器

Guru**** 2558250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/630258/iwr1443boost-the-corner-reflector-for-indoor-and-outdoor-in-swra549

器件型号:IWR1443BOOST

您好、香榭丽舍

请问在 swra549中、是否使用同一个角反射器测量室内和室外?

室内的测量数据似乎具有良好的反射水平。 (+10dB)
换言之、角反射器的较大 RCS 似乎可用于室内测量。

此致、
Hitoshi



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hitoshi、

    我将向进行此实验的团队发送电子邮件、并回复您。


    谢谢、
    Akash
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hitoshi、

    您的直觉是正确的、此处使用了两个不同的角反射器。


    室内测量角反射器的 RCS 为0.86 m^2。
    室外测量的角反射器的 RCS 为.11m^2。


    谢谢、
    Akash
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Akash、

    感谢您分享信息。
    此致、
    Hitoshi