This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP100:数据读取通信中是否需要主器件确认?

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/630235/tmp100-is-the-acknowledge-by-master-needed-in-data-read-communicating

器件型号:TMP100

 大家好、

 根据 TMP100数据表(SBOS231I)第13页的图8 、它表示 在读取寄存器的1't (对于帧4)和2'nd (对于帧5)数据字节读取结束时需要主器件的 ACK。 但我认为、通常不需要读取寄存器第2个字节的 ACK。 我的理解是否正确? 是否还需要主器件1个't ACK? 如果帧4的1't ACK 不是输入(NAK 是输入)、会发生什么情况?  

 非常感谢您的答复。

 此致、

 Kazuya Nakai。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    帧4上的主机必须发出字节1 ACK 信号。 如果该时钟为 NACK、从器件将不会使用字节2进行响应。

    无需主机在帧5上进行字节2 ACK 应答。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    任您好!

    非常感谢您的明确回答。

    此致、
    Kazuya Nakai。