This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDC1000-Q1:水流计量

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: TDC1000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/630287/tdc1000-q1-water-flow-metering

器件型号:TDC1000-Q1
主题中讨论的其他器件:TDC1000

在 tdc1000水流量计量上工作的 AM 在 START 和 STOP 脉冲之间不会发生变化、即使 Tx 和 Rx 传感器之间的 AM 距离不同

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您能否提供有关设置和寄存器配置的更多详细信息? 您是否使用了 TDC1000-TDC7200EVM 或变体? 或者您是否使用定制的构建板?

    此致、