请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:IWR1642 Thread 中讨论的其他部件:AWR1642、
你好
我们有一个 TI AWR1642升压转换器和我们具有 IWR1642芯片的定制设计板。 我们发现、对于同一程序、IWR1642无法实现与 AWR1642相同的性能。 例如、如果我们将线性调频脉冲数设置为32、则两个电路板都将运行。 但是、当我们将线性调频脉冲数量增加到64时、只有 AWR1642会运行、IWR1642将死机(程序被免费化)。 因此、IWR1642似乎无法实现与 AWR1642相同的性能。 您能告诉我造成 IWR1642和 AWR1642性能差异的原因是什么?
谢谢
Xining