This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 监管情况

Guru**** 2554390 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/630236/regulatory-situation

我命令 TI 开发这款看起来很棒的77GHz 解决方案。 我们不在汽车或工业市场。 我们目前在消费类产品中使用24GHz 雷达、我们非常有兴趣迁移到77Ghz、但我希望了解77Ghz 是否适用于其他应用? (消费者?)

如果 TI 能帮助我们了解我们能否在非工业和汽车产品中使用这些解决方案、我将不胜感激。

Thx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    假设您位于欧洲,此处所示频率分配的起点 名为“频率分配和频率范围为8.3kHz 至3000GHz 的应用的欧洲表”。 可从此处获取。

    从此处可以看到适用于给定应用的标准、例如 EN 302 729用于液位探测雷达(LPR)。 然后, 所有这些标准都可以在 ETSI 的网站上访问;在这里,用户可以准确了解允许或不允许的内容。

    此外、如果您想了解76–81 GHz 频段以外的产品供货情况、请随时与您的 TI 销售代表联系。


    谢谢、
    François μ A。