This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] FDC1004QEVM:使用 FDC1004电容式传感器测量水位

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: FDC1004

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/630255/fdc1004qevm-measuring-water-level-using-fdc1004-capacitive-sensor

器件型号:FDC1004QEVM
主题中讨论的其他器件:FDC1004

我们正在评估用于感应塑料容器中水位的 FDC1004模块。 我们根据指南进行了配置设置。 我们观察到一个非线性图、其中显示了容器中不断升高的水位所测得的电容。 此外、记录的数据还会显示两者之间的跳转和中断。 实验在10分钟到30分钟的不同持续时间内进行多次迭代。 请找到所附的相同图形。 请提出任何更改以使响应呈线性。

e2e.ti.com/.../water-level-measurement-using-FDC1004EVM.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Sanket、

    感谢您提供测量结果、您能否附上测量设置的图片或图纸? 传感器的非线性方面似乎是机械运动伪影。


    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Varn:

    感谢您的回答。  

    FDC1004的非线性问题已得到解决。 因为它是另一个传感器、是电离水传感器、并向系统添加额外的电容;这使得该图是非线性的。

    谢谢你。

    谢谢、

    Sanket