This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1243:TSW1400的 Radar Studio 数据采集问题

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/629469/awr1243-radar-studio-data-capture-problem-with-tsw1400

主题中讨论的其他器件:TSW1400EVM

您好、Raghu

    我在使用 TSW1400EVM 采集原始 ADC 数据的测试中遇到了相同的问题。 当我加载"awr12**_lvds_4Channel_ddr_4bit_par_center_16bit.ini"file 时,接口类型也为空。 我已经检查 过 csv 文件是否已复制到"1400 details\(1400详细信息\)"。   可以帮帮我吗?

   谢谢、

  -Jason   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jason、

    我们已收到您的问题、并已将其分配给毫米波团队成员。

    谢谢、
    Akash
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jason、

    您是否执行了以下步骤?

    如果未将正确的固件复制到 HSDC 文件夹、则 TSW1400EVM 将无法成功设置。

    -Raghu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raghu

           很抱歉耽误你的回复!  我已经解决了这个问题,感谢您的帮助!

    -Jason