This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642BOOST:如何定义检测到的物体的点?

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1642BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/630239/awr1642boost-how-are-the-points-of-detected-objects-defined

器件型号:AWR1642BOOST

您好!

在开箱即用演示可视化工具中、检测到的物体可在 X-Y 散点图中看到。 点是如何定义的? 一个点是否意味着单个物体的中心? 如果是、这是否意味着 AWR1642BOOST 已检测到物体的边界?

谢谢、

Yun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yun、

    "$MMWAVE_SDK_01_00_05/packages/ti/demo/xwr16xx/MMW/docs/doxygen/html/index.html"中提供了毫米波演示的文档。这将帮助您了解数据处理链、峰值分组、检测矩阵等

    谢谢、
    Raghu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Raghu、

    没有关于如何在 doxygen 文档中解码此 q 格式问题的信息... 我有相同的问题。 我能够获得范围、速度、峰值、但无法将 q 格式值转换为 true x、y、z

    谢谢
    Burak
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Burak。

    在'mmw'文件夹中的 dss_data_path.c 文件中搜索函数 MmwDemo_XYEstimation。 此函数用于填充 x 和 y 坐标。 您可以看到 q 格式值是如何创建的。  

    此致。

    Anil