This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1243BOOST:天线增益和发射功率的最大值

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1243BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/630165/awr1243boost-max-values-of-antenna-gain-and-transmit-power

器件型号:AWR1243BOOST

您好!

我将 AWR1243BOOST 用于远距离应用。 我正在尝试寻找方法来扩展我可以在系统中检测到的最大范围。

使用毫米波传感估算 器、我发现通过提高传输功率以及 TX 和 Rx 增益、我能够增大典型可检测物体的最大距离。 我还理解这些计算背后的概念和公式。

我想知道的是:

1.我可以与 EVM 一起使用的发射功率、Tx 增益和 Rx 增益的最大值是多少。 我不考虑对 EVM 进行任何硬件更改。 我还想知道,如果对这些参数有任何其他限制的话。

2.检测损耗、系统损耗、实施裕度和 检测 SNR 等其他参数的值在我这里的计算中起着作用。 我想知道毫米波传感估算器所假设值背后的概念。

2a)还有一个疑问:如果我的 EVM 被薄金属板覆盖、我应该增加检测损耗或系统损耗系数吗?

谢谢、此致、

Santhana Raj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Santhana、
    您可以从数据表(www.ti.com/.../swrs188.pdf)中获取 TX 发射功率级别 、而天线增益(RX 和 TX)可在 EVM 用户指南( www.ti.com/.../swru507a.pdf)中找到

    2) 2)系统损耗可能是射频迹线损耗、任何外部衰减器(如覆盖层)。 在 TI EVM 上、RX 布线损耗为~0.56dB、TX 布线损耗为~1.77dB。 实现增益和检测 SNR 取决于处理器侧使用的检测算法。

    3) 3)您说得对、天线上任何衰减信号的覆盖层都会增加系统损耗。 天线上方的金属板不是一个好主意、它会严重衰减信号。 通常、天线上方可以使用不同的雷达材料。 您可以在线阅读有关此内容的信息, en.wikipedia.org/.../Radome

    此致、
    Vivek