This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/AWR1642BOOST:无法将 SYBIOS 邮箱与毫米波 SDK 邮箱配合使用

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSBIOS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/629346/compiler-awr1642boost-unable-to-use-sysbios-mailbox-with-mmwavesdk-mailbox

器件型号:AWR1642BOOST
Thread 中讨论的其他器件:SYSBIOS

工具/软件:TI C/C++编译器

德州仪器、

我对使用 SYSBIOS Mailbox_Handle 类型作为在线程之间传递消息的通用方式感兴趣。 但是、由于 MMWAVE_SDK 驱动程序使用的是相同类型的 Mailbox_Handle、因此我不能同时使用两者、因为这将被视为无效的重新声明。 在此处查看错误:

说明资源路径位置类型
#258类型名为"ti_sysbios_knL_Mailbox_handle"(在"C:/ti/bios_6_50_01_12/packages/ti/sysbios/knl/package/package.defs.h "的第56行声明).ccsproject /mmw 行372、外部位置:C:\mmwave_sdk_01_00_00_05\packages\ti\drivers\mailbox\mailbox.h C/C++ problem

在毫米波 SDK 或 SYSBIOS 源代码中重命名类型的工作量非常小。 是否有其他解决此问题的方法?

谢谢、
Erik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Erik、

    我对此并不是很确定。 我将不得不与 AWR 团队成员交谈、然后再与您联系。


    谢谢、
    Akash
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Erik、

    您的理解是正确的。 您需要在 mmWave SDK 或 SYSBIOS 中重命名它。  

    我们听取了您的反馈、并在我们的错误跟踪系统中提出了相应的问题。 现在、请告诉我们您是否成功解决了这一冲突。 如果您需要更多帮助、请告诉我们。

    此致、

    Kaushal