This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1443:角反射器 RCS 值

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/630049/iwr1443-corner-reflector-rcs-value

器件型号:IWR1443

您好、香榭丽舍
根据应用手册"使用毫米波传感器进行系统性能测量" www.ti.com/lit/swra549、  
我们的实验采用角反射器 RCS=0.1。
如果 RCS=0.1、L =25mm、则看起来是这样。 (2.5厘米)
L=25mm 角反射器似乎难以从日本的某些第三方获得。

 第三方提供了一些角反射器 L=20mm (RCS=0.0465@79GHz)或 L=30mm (RCS=0.235@79GHz)。

L=30mm 是否适用于评估?
我们期望 swra549中的结果也是为了进行验证。

非常感谢您的关注和建议。
此致、
Hitoshi  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hitoshi 您好!

    是的、L=30mm 应该可以正常运行相同的特性。 您可以看到更大的 Rmax 和更大的反射器。

    最棒的

    Amanda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Amanda、
    非常感谢您的确认。
    将相应地购买角反射器。

    此致、
    Hitoshi