This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] FDC2114EVM:FDC2114 GUI 和 MSP 430 Launchpad 的源代码

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: FDC2114, LDC1614

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/630035/fdc2114evm-source-code-for-fdc2114-gui-and-msp-430-launchpad

器件型号:FDC2114EVM
主题中讨论的其他器件:FDC2114LDC1614

我和我的团队正在设计商业产品的原型、并且需要 GUI 和用于 FDC2114的 MSP 430的源代码。 如果有人可以、请提供同样的帮助。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Aditi、

    遗憾的是、源代码不可用于公开发布。 您可以参考为 LDC1614提供的示例代码作为 FDC2114编程的参考、它们是非常相似的器件:

    e2e.ti.com/.../295036

    此致、