This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1642:定制天线设计有哪些限制?

Guru**** 2552170 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1642, AWR1243

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/629957/iwr1642-what-are-limitations-on-custom-antenna-design

器件型号:IWR1642
Thread 中讨论的其他器件: AWR1243

您好!  

我目前正在使用升压板、还在考虑为 IWR1642 IC 设计定制分线板。 我想知道天线设计的任何限制参数和属性。  

我在另一篇文章中看到、50欧姆的阻抗匹配是最佳选择。 这适用于单根天线迹线吗? TX 和 RX 天线的平均电流是多少?

考虑到这一阻抗限制、您能不能推荐有关天线形状的任何提示。 例如、设计升压板上有方形节点的天线的原因是什么。 较大的表面积是否会增加增益? 以及如何确定最佳天线形状?

最后、我想知道您是否可以看到天线线路为大约40cm 的绝缘电线有任何问题。 如果阻抗可以匹配到50欧姆、那么这种长导线中的其他哪些因素会影响信号增益? 也许你们已经在测试更长的天线方面有了经验。 EMI 会显著吗?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    赫尔曼、您好!

    天线设计中有许多提示、尤其是 UWB 和毫米波频率天线、这种类型的天线的名称如下:
    "串联馈电接片阵列天线"
    有许多参数包括天线设计、而控制某些条件并不容易:
    增益/VSWR/阻抗/带宽和…Ω 。
    天线设计的主要来源之一是:
    标题:天线理论:分析和设计
    作者:Constantine A. Balanis
    www.wiley.com/.../productCd-1118642066.html

    此致、
    Amin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    IWR1642天线基于具有4个 Rx 有源元件和2个 Tx 元件的 AWR1243初始天线。   要匹配射频 Tx1、TX2、Rx1、Rx2、Rx3、 和 RX4连接。

    天线设计基于所需的中心频率、线性调频脉冲频带、所需的增益以及用于多元件贴片的视场。  "方形节点"是贴片天线。   以下是一篇介绍贴片天线设计的文章 、publications.lib.chalmers.se/.../235807.pdf

    EVM 第1层上的 Rogers 4835 LoPro 射频材料具有非常适合射频传输的特定传输属性。   绝缘导线没有这种传输和反射特性。   如果您修改 EVM 以连接到外部天线、则应使用正确的射频属性连接同轴电缆、您还将具有非最佳 S 参数、这将降低信号质量。

    不建议使用绝缘导线连接。

    我们不会在外部天线上焊接。  如果您想重新设计 EVM、有1mm 射频连接器可替代贴片天线、我们没有可用的电路板。

    此致、

    Joe Quintal