This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4410:能否在保持 IO_SUP 开启的同时关闭 RX_SUP 和 TX_SUP?

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE4410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/629386/afe4410-can-i-shut-down-rx_sup-and-tx_sup-while-keeping-io_sup-on

器件型号:AFE4410
为了节省一点功耗、我想不时地关闭 RX_SUP 和 TX_SUP、同时保留 IO_SUP、我想知道这是否可行。
在 AFE4410数据表的第5页上、我发现 IO_SUP 应该是=< RX_SUP、RX_SUP 应该是=< TX_SUP。
这是否意味着在保持 IO_SUP 开启的同时不允许关闭 RX_SUP 和 TX_SUP?
谢谢、
Cezar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Cezar、

    由于器件 AFE4410属于 NDA 范围、我们希望使对话脱机。
    我将很快向您发送一封电子邮件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Praveen、

    是否可以重新发送您的回复? 不知怎么说我没有收到它。

    此致、

    Cezar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Cezar、

    您的电子邮件 ID 是什么?

    此致、
    Prabin