This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1443BOOST:用于在 FMCW 模式下长时间运行的 RADAR Studio 配置

Guru**** 2552170 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/629612/iwr1443boost-radar-studio-configuration-for-a-long-run-in-fmcw-mode

器件型号:IWR1443BOOST

您好、先生、

我想在不同温度下长时间评估 IWR14443的相位稳定性。

我将执行一些温度周期来评估这一点。

Radar Studio 套件的最大捕获时间是多少? 我尝试设置一些配置、以便通过帧数、周期和每个环路的线性调频脉冲数实现长距离采集、采集时间为1小时。

我已经尝试过此操作(请参阅附加文件)

-传感器配置:默认设置

- 4 RX、1TX

-帧数:3200
-线性调频脉冲环路的数值:20.
周期性:1000ms

获取:3200 x 1000 ms = 3600秒 (舍入) = 1h (舍入)

采集已开始(在 HSDC Pro 中、触发器已正确布设、采集已开始)、但在几秒钟后停止、无数据采集、错误:MATLAB 脚本异常(请参阅随附图片)

有人可以帮助我吗?

非常感谢。

 CDC

 e2e.ti.com/.../Radar-studio-long-run-config.xml