请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
所有、
TI Resource Explorer 上的毫米波内容 使用 mmWave Training v:1.3.0进行更新、其中包括如下实验和线性调频脉冲配置:
实验 演示了 TI 毫米波传感器在常见用例中的用法、例如检测不同距离的特定尺寸物体、检测由不同材料组成的墙壁以及检测通过车库门的物体/人员的高度等 每个实验包括说明、设置、方法、测试结果和结论,以及物理和软件设置信息,以便客户可以轻松复制结果。 高级算法和信号处理可提供比这些实验中突出显示的更好的性能
线性调频脉冲数据库为用户提供各种毫米波射频前端线性调频脉冲配置选项、这些配置已针对非常具体的用例和/或终端设备实施。 该数据库可在目标器件、范围、速度、距离分辨率等各种字段上进行排序、所选配置可直接加载到毫米波传感估算器中。
这两个特性均可通过 CCS 中的 TI Resource Explorer 或 http://dev.ti.com/tirex/#/?link=Software%2FmmWave%20Training 网站进行访问。
请继续使用 毫米波传感器论坛。
团队的应用工程师