This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1642:线性调频脉冲的最大空闲时间

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/629526/iwr1642-maximum-idle-time-for-a-chirp

器件型号:IWR1642

各位专家:

我认为线性调频脉冲的空闲时间是可配置的。
那么、您能告诉我最长空闲时间吗?
www.ti.com/lit/swra553 指定最短空闲时间。


请告诉我如何确定最大空闲时间。
此致、

Hitoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sugawara-San、您好!

    您可以在 mmWaveLink API doxygen 文档中找到各种配置参数的有效范围。 空闲时间是 Profile Configuration API rlSetProfileCconfig 的一部分。 此 API 是传感器配置模块的一部分、记录在以下位置:

    文件://C:/ti/mmwave_sdk_01_00_00_05/packages/ti/control/mmwavelink/docs/doxygen/html/group___sensor.html

    在此页面中、您可以单击 rlSetProfileConfig 的定义 并查看定义各种参数及其有效范围的 rlProfileCfg_t 数据结构。

    空闲时间在 idleTimeConst 字段中编码、如下定义:

    空闲时间
    1 LSB = 10ns  
    有效范围:0至524287

    在每个 LSB 对应10ns 时、最大值对应于5.24287毫秒。

    此致

    尼廷

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nitin、

    感谢您的善意解释。
    我明白了。

    此致、
    Hitoshi