This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LDC1000-Q1:关于 LDC1000-Q1的振荡电路

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: LDC1612, LDC1101, LDC1612-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/629519/ldc1000-q1-about-oscillation-circuit-of-ldc1000-q1

器件型号:LDC1000-Q1

有关 LDC1000-Q1振荡电路的更多信息


客户对 LDC1000-Q1感兴趣并正在调查。
请参阅 LDC1000-Q1数据表第8页的方框图。

是否可以在方框图中披露有关"LDC"内部配置的信息?
如果可能、请告诉我相关信息。

Harukawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Harukawa-San、您好!

    遗憾的是、我们没有提供有关内核转换操作的详细信息。 另一个注意事项是、对于几乎每种新应用、都有更好的 LDC 可用。 例如、LDC1101在许多方面优于 LDC1000 -更快、封装更小、器件-器件匹配更好、电源电压范围更宽、分辨率更高。 LDC1101性能较差的唯一应用是汽车应用或传感器频率较低。 对于这些应用、LDC1612可用。

    此致、

    Christo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢你的答复。

    我还检查了 LDC1612-Q1。

    Harukawa