This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDC1000-TDC7200EVM:TDC1000-TDC7200EVM

Guru**** 2551430 points
Other Parts Discussed in Thread: TDC1000, TDC7200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/629463/tdc1000-tdc7200evm-tdc1000-tdc7200evm

器件型号:TDC1000-TDC7200EVM

 尊敬的先生,

我 想针对流量计应用测试精度 TDC1000-TDC7200EVM,以满足这一要求我已经研究了 TDC-1000 (AFE )和 TD-7200 (停止计时器)数据表。

在研究这份 TD-1000 (AFE)和 TD-7200 (停止计时器)数据表时,我得到了一些数据 。请澄清我对这一主题的看法。

TDC-1000 (AFE):

1.如果传输的脉冲数从5个增加到10个,会发生什么情况?

如果 停止脉冲的数量 从2个脉冲增加到5个脉冲、会发生什么情况?

3.如果阈值电压(ECHO_QUAL_THLD)  从最小值变为最大值、会发生什么情况  ?

4.如果启用了 LNA 和禁用了 LNA,会发生什么情况?

5.如果启用 PGA 增益并 禁用 PGA 增益,会发生什么情况 ?

6.如果启用了阻尼 并  禁用了阻尼,会发生什么情况?

7. 如果传输 脉冲位置 移动 (TX_PH_SHIFT_POS)  从最小值更改为最大值、会发生什么情况  ?

当 使用短程 ToF 测量和标准 ToF 测量时 ?

9如果超声波传感器和 TD-1000 (AFE)之间未使用传感器接口电路,会发生什么情况 ?

TD-7200 (停止计时器):

1. 如果校准值从 10  个时钟周期更改为40个时钟周期,会发生什么情况 ?

2.如果每次测量都没有进行力校准,会发生什么情况(在中断测量后不执行校准  与始终在结束时执行校准之间的差异)?

请尽快回复。

谢谢主席先生。

此致、

k.manikanta。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    TDC1000

    1、改变脉冲数将影响传感器发出的超声波信号的强度。 脉冲越多、意味着声能越大、直至传感器达到饱和点。

    2.该器件将检测5个回波而不是2个回波。

    请参阅以下数据表部分:8.3.6.1阈值检测器和 DAC

    4.和5. 来自数据表中的第8.3.2节接收器信号路径

    "RX 信号路径包含一个通道选择多路复用器、后跟一个 LNA。 LNA CAN 的输出
    然后、根据需要发送至 PGA 以进行额外放大。 最后、信号馈送到一组比较器中
    它根据编程的阈值电平在 STOP 引脚上生成脉冲。 的方框图
    接收器路径如图15所示。
    如果 TDC1000提供的20dB 至41dB 增益不足、则可以在之前添加额外增益
    COMPIN 引脚。 同样、在接收到强信号时、如果不需要 LNA 或 PGA 的增益、可以使用它们
    传感器信号可以直接连接到 COMPIN 引脚"

    6.请参阅以下数据表部分:8.4.3.3发送器阻尼

    7.请参阅以下数据表部分:8.4.3.2 TX 180°脉冲漂移

    8.当总 ToF 短于共模稳定时间和最小自动置零周期时间时、需要短 ToF。 使用短程 ToF 模式可将这些周期切换为生成 START 脉冲之前的周期、而不是生成之后的周期。 请参阅以下数据表部分:8.4.6飞行时间(ToF)控制

    9.设备将正常工作。 传感器接口板仅提供更高效的传感器激励。 请参阅以下应用手册: www.ti.com/.../snaa284a.pdf

    TDC7200

    1、校准测量次数越多、校准精度越高、但需要的时间越多。 请参阅以下数据表部分:8.4.1校准

    2.你刚才描述了你的问题会发生什么。

    此致、