This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE5816、AFE5816EVM HMC-DAQ GUI 有问题??????????

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE5808AEVM, AFE5816, AFE5816EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/629199/afe5816-afe5816evm-problem-with-hmc-daq-gui

主题中讨论的其他器件:AFE5816EVMTSW1400EVM

您好、Olu、

我是从韩国天北大学联系的。 我们购买了多款超声波开发板。 首先、我使用 HSDC Pro 应用和 AFE5808A GUI 测试了带 TSW1400 EVM 的 AFE5808AEVM。 没有问题。 然后、我尝试  使用 TSW1400测试了 AFE5816 EVM、但出现了问题。

我 的 AFE5816 EVM HMC-DAQ GUI 有问题。 我遵循 AFE5816 EVM 用户指南、但 HMC-DAQ GUI 不会在我的 PC 上运行。

如何解决此问题?

谢谢、

此致、

Enkhbat

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Enkhbat、

    我们已收到您有关 AFE5816EVM 问题的查询、并将很快返回给您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Enkhbat、

    您运行的是哪个版本的 Windows? 此外、请卸载 PC 上的 HMC-DAQ GUI、重新启动 GUI 并重新安装 此处作为 管理员列出的 HMC-DAQ 版本、但确保在安装期间 AFE5816EVM 未连接到 PC。

    然后、连接 AFE5816EVM 并转至以下安装文件夹 C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\HMC-DAQ GUI、并以管理员身份运行.exe 文件。

    如果之后 GUI 仍有问题、请确保 TSW1400EVM 和 AFE5816EVM 均使用每个电源的额定电流至少为2A 的单独电源供电、并向我们发送 AFE5816EVM 的图片。

    此致、

    Olu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Olu、

    我正在使用 Windows 7。

    我卸载了 HMC-DAQ GUI 并重新启动了我的 PC。 然后、我从 此处下载并 安装了 HMC-DAQ GUI。 安装 GUI 后、我重新启动 PC 并以管理员身份运行 HMC-DAQ GUI、但问题仍然存在。  

    当然、当我安装 GUI 时、AFE5816EVM 未连接到我的 PC。

    此外、TSW1400EVM 和 AFE5816EVM 均由独立电源(3A 和2A)供电。

    AFE5816EVM 电路板图片

    TSW1400EVM 和 AFE5816EVM 图片

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Olu、

    我确实在另一台 PC 上安装了 HSDC Pro 和 HMC-DAQ GUI、该 PC 的操作系统是 Windows 7、64位、就像我的 PC 一样。 GUI 运行良好。 PC 和我的 PC 之间的区别是 CPU。 我不知道为什么它在我的 PC 上不工作。

    谢谢、

    此致、
    Enkhbat

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Enkhbat、

    我不知道它为什么也不能在您的系统上工作。 但是、您可以在另一台 PC 上启动并运行 EVM 和软件、这一点很好。

    此致、

    Olu