This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1243BOOST:用户指南和原理图引脚之间存在差异

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1243BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/629273/awr1243boost-discrepancy-between-users-guide-and-schematic-pinout

器件型号:AWR1243BOOST

您好!

是否有人可以确认 AWR1243BOOST 上 J6的哪个引脚是正确的? 除了两个电源引脚3.3V 和5V 外、引脚排列似乎位于用户指南(第10页)和原理图(第10页)之间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Fabian、

    您可以更正、存在差异、在本例中原理图是正确的、数据表中的表是错误的。 您将在原理图和上注意到  

    您的 BoosterPack 的 GND 低于5V。


    你有一个锐利的眼睛、感谢你看到它!

    谢谢、

    Akash