This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM34:LM34

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: LM34

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/629208/lm34-lm34

器件型号:LM34

您好!

我正在研究温度传感器以用于未来的项目。  我看到 LM34表示其最大电源电压为-0.2V。 是这样吗?  

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ryan、
    数据表优先(以及 LM34温度传感器的产品文件夹)清楚地显示、电源电压工作范围为5V 至30V

    但是我发现第4页上的绝对最大额定值表已翻转,最小值为-0.2,最大值为35V。 我们将对其进行修复。

    请注意"运行"范围和"最大"额定值之间的差异。

    此致、
    何塞