This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/AWR1443BOOST:有关捕获演示的问题

Guru**** 2556040 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1443, SYSBIOS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/614673/ccs-awr1443boost-issues-about-capture-demo

器件型号:AWR1443BOOST
Thread 中讨论的其他器件:AWR1443SYSBIOS

工具/软件:Code Composer Studio

我想为 AWR1443升压执行捕获演示。

我参考了 mmwave_sdk_user_guide.pdf 并尝试执行捕获演示、但在加载 xwr14xx_capture_demo_MSS.xer4f 后、控制台显示如下。

--------------------------------------

[Cortex_R4_0]在 ThreadType_Main 中发生异常。
主句柄:0x0。
主堆栈基地址:0x800aefc。
主堆栈大小:0x1000。
R0 = 0x000189f0 R8 = 0x00000001
R1 = 0x00007510 R9 = 0x00000000
R2 = 0x0800ab10 R10 = 0x0000000b
R3 = 0x0001a570 R11 = 0x00000000
R4 = 0x00000000 R12 = 0x0800aa20
R5 = 0x000189f0 SP (R13)= 0x00000000
R6 = 0x00000001 LR (R14)= 0x000162f4
R7 = 0x0800bea4 PC (R15)= 0x00007510
PSR = 0x600c019f
DFSR = 0x00000808 IFSR = 0x00000000
DFAR = 0xfffffff8 IFAR = 0x00000000
TI.SYSBIOS.family.ARM.exc.exception:第205行:E_dataAbort:PC = 0x00007510、LR = 0x000162f4。
xdc.runtime.Error.raise:终止执行

--------------------------------------

表达式中的"啁 啾 InruptCounter"和"dmaIntCounter"值为零。

在"Debug"选项卡中存在一些有关数据路径的错误。

在我的案例中、 有6个错误如下所示。

--------------------------------------

无法在"/tmp/scratch/build_jenkins/workspace/BuildToolsLinux/build/arm/product/linux/lib-internal/src/exit.c "中找到源文件
找到文件或编辑源查找路径以包括其位置。

无法在"/db/rtree/library/trees/xdcprod/xdcprod-x10/product/xdccore/Linux/xdctools_3_50_00_10_core/packages/xdc/runtime/System.c "中找到源文件
找到文件或编辑源查找路径以包括其位置。

无法在"/db/rtree/library/trees/xdcprod/xdcprod-x10/product/xdccore/Linux/xdctools_3_50_00_10_core/packages/xdc/runtime/Error.c "中找到源文件
找到文件或编辑源查找路径以包括其位置。

无法在"/db/rtree/library/trees/xdcprod/xdcprod-x10/product/xdccore/Linux/xdctools_3_50_00_10_core/packages/xdc/runtime/Error.c "中找到源文件
找到文件或编辑源查找路径以包括其位置

无法在"/opt/ti/bios_6_50_01_12/packages/ti/sysbios/family/arm/exc/Exception.c "中找到源文件
找到文件或编辑源查找路径以包括其位置。

无法在"/opt/ti/bios_6_50_01_12/packages/ti/sysbios/family/arm/v7r/vim/Hwi.c "中找到源文件
找到文件或编辑源查找路径以包括其位置。

--------------------------------------

您是否会向我展示解决此问题的方法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我看到您正在尝试从 CCS 加载 MSS 代码。 您能否确认是否已将"xwr14xx_ccsdebug_MSS.bin"刷写到用户指南中列出的串行闪存中?

    此致、
    Vivek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我刷写了"xwr14xx_ccsdebug_ms.bin"、但未访问 UART COM 端口。

    可能原因是闪烁"xwr14xx_ccsdebug_MSS.bin" 而不是"xwr14xx_capture_demo_MSS.bin"

    在这种情况下、我不会尝试从 CCS 加载 MSS 代码。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    由于长时间不活动、我们将关闭此线程。

    如果您的问题仍未解决、请回复、这将重新打开此主题。


    此致、
    Jitendra