This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642:AWR1642其他频谱问题

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/617402/awr1642-awr1642-additional-specfication-question

器件型号:AWR1642

你好、冠军、
 我的客户对 AWR1642进行了评估、他们希望了解以下数据表中未列出的芯片规格。

RX-RX、TX-TX 和 RX-TX 路径之间的隔离为1)

)通道间的2 μ A 振幅平衡

RX 通道间3)相位平衡

4)TX 功率射频平坦度

5 μ s 线性)误差
6)  6)最小 Tx 功率

  请帮您检查一下。

谢谢、
Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Adam、
    TX-RX 隔离通常约为35dB、TX-TX 隔离约为~30dB。
    振幅和相位失配将由板载迹线不匹配所主导,需要在最终产品上从外部校准。

    此致、
    Vivek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vivek、
       我们是否具有 Rx-Rx 隔离?  
        我知道隔离主要由电路板上的天线和迹线隔离决定。 是这样吗? 您是否有关于 TI EVM 迹线和天线的隔离数据?

    谢谢、
    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Adam、
    没错、天线隔离将占主导地位。 在 TI EVM 上,RX-RX 天线隔离大于16dB。

    此致、
    Vivek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vivek、
    谢谢、我们是否有 TX-RX 天线隔离数据?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Adam、
    TX-RX 天线隔离大于30dB。

    此致、
    Vivek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Adam、

    在2GHz 带宽下、TX 功率平坦度通常为1dB。

    当 TX 关闭时、您将获得超过30dB 的隔离。 您在寻找的是这种情况、还是在寻找导通时的最小 TX 功率?

    此致、
    Brian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Brian、
    谢谢。 我现在很清楚。

    此致、
    Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、冠军、
    我正在寻找 Tx 开启时的最小 TX 功率。
    请帮您检查一下。
    谢谢、
    LIN
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lin:

    有关  TX 回退功率控制的讨论、请参阅传输功率控制。

    此致、

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vivek、

    但在芯片内部、RX-RX 的隔离是什么?

    可以假设 RX-RX 隔离在 TX-TX 隔离订单上?

    此致、
    CDC
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    RX-RX 隔离通常优于35dB。

    此致、
    Brian