This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1243:合成器扫描带宽

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/620400/awr1243-synthesizer-sweep-bandwidth

器件型号:AWR1243

您好!  

我知道有单独的 VCO 覆盖76-77GHz 和77-81GHz。

在这种情况下,即使该扫描带宽将在两个不同的 VCO 之间转换而不会在线性调频脉冲中引入任何毛刺脉冲,也可以从76-78GHz 进行扫描吗?

谢谢、

RJ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、RJ、

    无法在单个线性调频脉冲中扫描76-78GHz。 OU 必须构建2个使用2个不同 VCO 的线性调频脉冲。

    谢谢、
    Sameer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Sameer 的回复。

    因此,如果我理解正确,我可以扫描76-77GHz,如果需要超过1GHz 的更宽频带扫描,那么我可以扫描77-81GHz 频带?

    此致、

    RJ  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 RJ、
    您的理解是正确的。

    -Raghu