This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642:RADAR Studio 启动中止问题

Guru**** 2552170 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/617930/awr1642-radar-studio-startup-abort-issue

器件型号:AWR1642

您好!

我的客户正在使用 mmWave_DFP_00_07_00_04、安装了 RADAR Studio 用户指南中描述的相关工具。 它在启动 radar_studio.exe 时报告以下问题。  

我们怀疑这是由另一个 MATLAB 版本导致的、然后安装软件并在另一台计算机上试用、 然后出现以下问题、但 RADAR Studio 可以很好地启动。

您是否会帮助检查导致第一幅图中出现问题的原因? 是否也安装了另一个 MATLAB 版本?

对于第二幅图中的问题、原因是什么以及如何解决?

谢谢和 BR、

Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Andy:

    在第二种情况下、您能否检查客户安装的"实验室运行时引擎"的版本号? 它应该是8.5.1 (32位)。 它看起来像一个不同的版本(或者没有安装'Lab Runtime Engine')。

    此致、
    Anil
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Andy、
    您的问题是否已解决?

    -Raghu