This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1443BOOST:天线校准数据

Guru**** 2551230 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1443BOOST, AWR1642BOOST, MMWAVE-SDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/620129/awr1443boost-antenna-calibration-data

器件型号:AWR1443BOOST
Thread 中讨论的其他器件: AWR1642BOOSTMMWAVE-SDK

您好!

通常、MIMO 雷达需要"天线校准数据"、

因为所有天线馈电的幅度和相位旋转不相等。

对于雷达2D 成像应用、必须对其进行精确校正。  

TI 在何处为 AWR1443Boost 打开"天线校准数据"?

很抱歉、我找不到它们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、user4916662  

    正确的是、MIMO 雷达通常需要进行天线校准。 但是、AWR1443BOOST 和 AWR1642BOOST 经过精心设计、完全匹配、无需校准。 此外、该器件执行校准、以便 RX 和 Tx 在器件输出端良好匹配。  

    这意味着、我们可以在不进行任何校准的情况下看到相当好的性能、因此不进行校准。  

    此致、

    Anil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的明确回答。

    在这个场合、我想进一步了解。

    在哪里可以了解该设备自动执行何种校准?

    我已读取此芯片并自动校准 IQ 平衡。

    您可以说 TX Pos 和 RX Pos 已校准。

    还有什么呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    关键校准包括:Rx 增益、Tx 输出功率和基带校准(I-Q 不匹配)。 请参阅 MMWAVE-SDK 安装中的"mmwave_radarss_release_notes.pdf"。

    -Raghu