This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4300EVM-PDK:AFE4300体重秤

Guru**** 2548730 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/621647/afe4300evm-pdk-afe4300-weight-scale

器件型号:AFE4300EVM-PDK

大家好、我正在尝试使用 AFE4300EVM-PDK 使用外部负载单元来测量重量。 但 GUI 说没有从 器件缓冲区读取数据。 因此、我尝试使用板载称重传感器来实现它。 但它仍然说没有数据。 我根据用户指南执行该操作、我认为我的操作是正确的。 你有什么方法可以帮助我吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您是否能够与 EVM 通信?
    检查这一点的一种方法是在启用和禁用体重秤信号链的同时监控"VLDO"引脚上的电压。
    此外、查找 RDY 引脚。

    此致、
    Prabin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Prabin
    我可以测量 VLDO 上的1.7V 电压、但如何查找 RDY 引脚?
    期待您的回复。
    谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您可以使用名为"RDY"的 TEST 引脚来探测 RDY 信号。 它靠近电路板上的 J9跳线。
    此外、如果您可以附加错误消息的屏幕截图、那将会很好。

    此致、
    Prabin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prabin、您好!

    我可以找到'RDY'引脚、 但我仍然不知道如何正确探测 RDY 信号。 您能告诉我有关它的更多详细信息吗?  

    这是错误消息的图片。 我使用板载称重传感器。

    期待您的回复。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您能否使用示波器观察 RDY 引脚?
    您应该会看到脉冲序列。

    此致、
    Prabin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我将关闭此主题、假设您的查询已解决。 如果您有任何其他问题、请告知我们。

    此致、
    Prabin