This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642:数据记录器使用情况?

Guru**** 2546020 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/620691/awr1642-datalogger-usage

器件型号:AWR1642

您好!

在 MMW-SDK-1.0.0.05 DEMO/MMW 中、 有一个标志 gMmwMssMCB.cfg.datalogger、 该标志的用途是什么?

此致、

Xinsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    搜索 gMmwMssMCB.cfg.datalogger 的代码会在 CLI 代码中生成此结果:

    /*保存配置以稍后使用*/
    if (strcmp (argv[1]、"mssLogger")=0)
    gMmwMssMCB.cfg.datalogger = 0;
    否则、如果(strcmp (argv[1]、"dssLogger")=0)
    gMmwMssMCB.cfg.datalogger = 1;

    此信息将发送至 DSS、以告知它是否需要启用日志记录。

    Dave
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dave、
    我在您的帖子中看到了逻辑;但没有使用上述字段的实际代码。 日志记录代码在哪里?
    谢谢、
    林信思
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    代码位于"$mmwave-sdk-install\packages/ti\demo\xwr16xx\MMW\MSS\cl.c"中。

    -Raghu

    ------------------------------------------------------

    如果您的问题得到了解答、请单击此帖子上的"验证答案"按钮。

    ------------------------------------------------------

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是 CLI 代码。 我要求输入记录代码。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    CLI 代码包括记录功能,用于将消息记录到 CLI 控制台。

    这是一个"静态 lib",此库在演示应用程序中链接。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么静态库使用 gMmwMssMCB.cfg.datalogger?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    林信思
    您是否仍在该查询中被阻止?
    -Raghu