This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDC7200EVM:多周期取平均值跳转

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TDC7200EVM, TDC7200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/621353/tdc7200evm-multi-cycle-averaging-jumps

器件型号:TDC7200EVM
主题中讨论的其他器件: TDC7200

您好!

我使用 TDC7200EVM 板将其 ToF 测量值与我们当前硬件解决方案中的测量值进行比较。

当我在 TDC7200中使用多周期取平均值和8周期取平均值时、结果会显示一些意外跳转。

绿线使用我们的当前硬件进行测量、红线来自 TDC7200、使用数据表中的公式进行计算。

我希望这两条线路都表现出相似的行为、但来自 TDC7200的数据会从大约100ns (即所用时钟的时钟周期(10MHz))及时跳过。

这可能是什么原因?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Martin、

    水平轴的刻度是多少? 这会显示一段时间内的 ToF?

    您是否仅在 INTB 变为高电平以指示测量周期结束后才能读取 TDC7200中的值?

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Scott、

    该图确实显示了一段时间内的 ToF、 两次测量之间大约有1.5秒。 我放大了图形的一部分、使问题更加明显。

    测量完成后、我首先检查 INTB 是否变为低电平(测量完成后变为低电平、对吧?)、然后从 TDC7200读取不同的值(Time1、Clock_count1、Time2、Calibration1和 Calibration2) 以计算 ToF。 我希望 TDC7200的 ToF (红线)看起来更像我们当前系统的 ToF (绿线)、这样就不会发生跳转。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Martin:

    很抱歉耽误你的时间。 请提供有关设置的更多信息吗? 是否可以从 GUI 保存配置文件并将其上载到此处? 此外、您是否注意到对多周期平均周期数的任何依赖? 最后、您进行测量的频率是多少?

    对于 USB 数据更新速度、GUI 有一些限制。 我建议降低设置选项卡中的测量频率、看看这是否会影响结果。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Scott、

    我不使用 GUI、我将 TDC7200EVM 板连接到我们的其中一个用于测量 ToF 的外部测量系统、该系统使用 PLD 中的计数器进行测量。 我使用该计数器的 START 和 STOP 信号来同时启动和停止 TDC7200。 在执行测量之前、我首先配置 TDC7200、然后使用我们自己的系统开始测量、并让 TDC7200将其与 PLD 中的计数器并联。

    TDC7200的配置为:

    CONFIG1:0x02 (无强制校准、奇偶校验被禁用、两个触发器的上升沿、测量模式2)

    CONFIG2:0xD8 (校准2 40个时钟周期、8个测量周期、单次停止)

    在开始每次测量之前、我将0x03写入 CONFIG1以开始测量。

    到目前为止、我只尝试了8个周期的平均值计算、主要是因为我们测量系统的存储器限制。

    我尝试使用 TDC7200进行10次单次测量 (因此没有多周期平均值计算) 、并在每次测量后存储 ToF、并 在完成所有测量后对 ToF 进行平均值计算。

    执行此操作时、我没有观察到 ToF 中出现任何跳跃。